Newsel
Vijeo Citect
 
Vous n'êtes pas identifié ou vous n'avez pas les droits pour accéder à cette rubrique.

En vous y abonnant, vous obtiendrez la possibilité de télécharger l'Atelier de développement Vijeo Citect


(Après identification, les différentes possibilités de souscription sont disponibles en cliquant sur le caddie en bas de la page)


Vous souhaitez développer et mettre au point des applications de supervision Vijeo Citect.
Avec l'atelier de développement vous exploitez simultanément deux licences serveurs sur deux postes indépendants ou redondants.
Sur chaque poste, le Run Time développeur vous permet tous les tests d'exécution, de vérification et de simulation, sur des applications intégrant jusqu'à 42 000 E/S et autorisant 4 connexions clients distants (*).

La partie développement logiciel n'est soumise à aucune protection que ce soit sur le nombre de postes installés ou sur la taille et le nombre d'applications.
Enregistrés à l'identique sur deux clefs USB, vos droits de Run Time développeur vous permettent d'exécuter vos applications Vijeo Citect par sessions de 12 heures continues.
A l'expiration d'une session, il suffit de relancer le système pour une nouvelle période, aussi souvent que nécessaire.

Pendant une période d'un an, les mises à jour de votre atelier de développement par téléchargement internet, vous garantissent sa compatibilité avec toutes les versions applicatives de Vijeo Citect ainsi que les évolutions fonctionnelles.

Ce pack Services prévoit la fourniture de la licence Vijeo Citect et de deux clefs USB, sur lesquelles seront stockés vos droits de Run Time développeur. L'activation de vos droits est soumise à autorisation par un numéro d'identifiant fourni par notre centre d'enregistrement.

(*) une connexion client de chaque type soit: 1 client Display + 1 client Manager + 1 client Web Display + 1 client Web Manager, consulter le catalogue spécialisé pour le détail des connexions.

 

Période de validité : du 21/02/2008 au 21/02/2015
Durée de l'abonnement : 1 Année

© Schneider Electric France 2006