logiciel Vijeo Designer Lite
Vijeo Designer Lite
 
Vous n'êtes pas identifié ou vous n'avez pas les droits pour accéder à cette rubrique.

En vous y abonnant, vous obtiendrez la possibilité de télécharger Vijeo Designer Lite
pour terminaux compacts Magelis XBT N, R et RT.

Le logiciel de configuration Vijeo Designer Lite permet de réaliser les applications de dialogue opérateur destinées à la conduite d'automatismes simples pour les afficheurs XBT N et les terminaux XBT R/RT.

(Après identification, les différentes possibilités de souscription sont disponibles en cliquant sur le caddie en bas de la page)

Vijeo Designer Lite est conçu pour offrir une facilité d'utilisation extrême avec la même approche ergonomique que Vijeo Designer.
Vijeo Designer Lite est défini pour que l'utilisateur sache créer des applications sans aucune formation préalable, par des opérations intuitives et en suivant les conseils d'assistants.

Vijeo Designer Lite est utilisé pour concevoir le contenu de pages en format WYSIWYG (What you see is what you get) : Tout ce qui est créé avec le logiciel est affiché exactement de la même manière à l'écran de dialogue opérateur.

Les applications deviennent internationales grâce à la capacité de Vijeo Designer Lite à définir simultanément, dans un projet unique, autant de versions en langues différentes qu'en supporte la mémoire du terminal Compact.

L'interface et la documentation de Vijeo Designer Lite sont elles même disponibles en 6 langues : allemand, anglais, chinois simplifié, espagnol, français, italien.

Les applications créées avec Vijeo Designer Lite sont indépendantes du protocole utilisé ; il est possible d'utiliser la même application de dialogue opérateur avec les différents automates proposés par les principaux offreurs du marché.

Vijeo Designer Lite fonctionne sur les compatibles PC équipés du logiciel d'exploitation Windows 2000 ou XP.

.
 

Période de validité : du 01/11/2007 au 31/12/2015
Durée de l'abonnement : 1 Année

© Schneider Electric France 2006