Logiciel ZelioSoft Com
ZelioSoft Com
 
Vous n'êtes pas identifié ou vous n'avez pas les droits pour accéder à cette rubrique.

En vous y abonnant, vous obtiendrez la possibilité de télécharger ZelioSoft Com.


(Après identification, les différentes possibilités de souscription sont disponibles en cliquant sur le caddie en bas de la page)

Ce logiciel, qui est une évolution du logiciel 'Zelio Soft', permet en plus des fonctions de ce dernier:

- de configurer les conditions d'alerte (élément du programme à surveiller, numéro à appeler, message à transmettre),
- de recevoir les messages d'alerte,
- de superviser l'application à distance,
- de forcer à distance l'état des éléments du programme (entrées, sorties, relais auxiliaires, valeurs de temporisation ou de comptage...),
- de transférer des programmes dans un module distant via l'interface SR1 COM01,
- de télécharger un programme d'un module distant via l'interface SR1 COM01.

La réutilisation des programmes applicatifs déjà créés avec 'Zelio Soft' est possible avec 'Zelio Soft Com'.
'Zelio Soft Com' permet de programmer simultanément le module logique etl'interface sans avoir à modifier les raccordements.
Livré sur cédérom (SR1 SFT03), il comprend également un logiciel de configuration des modems GSM ainsi qu'une aide en ligne détaillée permettant la mise en oeuvre aisée d'une solution communicante.

Nota:
Pour atteindre les pages de téléchargement, vous devez être abonné à cette rubrique et identifié.
Page d'identification.

.
 
 

Période de validité : du 01/01/2006 au 01/01/2015
Durée de l'abonnement : 1 Année

© Schneider Electric France 2006