Actualité
Actualité Dossiers techniques
 
 
Contacteur et disjoncteur: 2 nouveaux dossiers généraux en Electrotechnique
Contacteur: Influence du circuit de commande sur la fiabilité d'une installation

Ce dossier va vous permettre de vérifier si le circuit de commande d'un contacteur est correctement dimensionné.

Dans ce dossier seront abordés:
- La définition des éléments du circuit de commande.
- Les conséquences d'un mauvais dimensionnement.
- Les pannes liées à l'environnement.
- La commande à grande distance.

--------------------------------------------------------------------------------

Représentation et fonctionnement des contacts de signalisation défaut des disjoncteurs GV2

Ce dossier va vous permettre de déterminer quel bloc de contact additif choisir en fonction de l' application recherchée.
EX: Discrimination des défauts thermiques et magnétiques

.
 
 
Départ distribution 4400A AC1 ou Démarreur direct 2880A AC3
Comment dépasser les courants maxi AC3 et AC1 donnés par le Constructeur ?

Le contacteur tripolaire LC1BR33*** permet de commuter un courant de 2400A AC1 ou de démarrer un moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil de 1800A 400V.
Pour commander un moteur ayant un courant supérieur à 1800A et pouvant aller jusqu'à 2880A AC3 à température ambiante 60°C (4400A AC1 sur charge résistive), il y a une astuce se basant sur le câblage et l'ordre séquentiel d'enclenchement des contacteurs.
Découvrez la solution préconisée par nos Experts !
 
 
Schémas de câblage de cartes STB Advantys
Modules TOR et analogiques Advantys concernés
Ce document présente les différents types de câblage possibles sur les cartes couramment utilisées sur les ilots Advantys.

Les modules concernés sont les :

STB DDI 3725
STB ACI 1225
STB ACI 1230
STB ACI 0320
STB ACI 1400
STB ACO 0120/ 0220
STB ACO 1210/ 1225
 
 
Procédure de mise à jour du firmware de l'automate 140CPU67160 et de son coprocesseur Hot Standby
Le but de ce dossier est de décrire la procédure à appliquer pour mettre à jour un automate Hot Standby Quantum sous Unity lors d'un arrêt complet du système redondant.

Même s'il est possible de réaliser une telle mise à jour avec un système Hot Standby actif, il est cependant préférable de faire cette opération avec le système complètement arrêté si la possibilité en est offerte.

 
 
© Schneider Electric France 2006