Actualité
Actualité Logiciel
 
 
Vijeo Designer V5.0 SP2
Ce service pack SP2 apporte un certain nombre d'améliorations et de corrections à Vijeo Designer.
 
 
VijeoCitect SCADA 7.10 Service Pack 1
Cette mise à jour concerne le logiciel et le web server. Elle apporte des corrections et des améliorations décrites dans le fichier release note inclus dans le fichier à télécharger.
 
 
Vijeo Designer V5.0 SP1
Le service pack 1 pour la version 5.0 de Vijeo Designer est disponible en téléchargement.
 
 
Vijeo-Designer Lite V1.3
Vijeo-Designer Lite V1.3 est le nouveau logiciel de configuration des afficheurs compacts XBTN/R de la gamme Magelis.
Il offre, pour ces afficheurs, le même niveau de service que son prédécesseur XBTL1¿¿¿ (compatibilité ascendante des applications garantie) tout en proposant une interface utilisateur plus conviviale.

Vijeo-Designer Lite V1.3 permet de programmer le nouvel afficheur compact XBTRT, aux capacités tactiles et semi-graphiques.
Nota:Le logiciel XBTL1¿¿¿ est fourni avec le CD de Vijeo-Designer Lite pour assurer la programmation des terminaux XBTH/P/E/HM/PM.


Nouveautés de la version V1.3

Nouveau protocole : Zelio 2
Voyants, boutons, graphes en barres, graphiques de tendance sur les terminaux XBT-N et XBT-R
Nouveaux objets graphiques
Amélioration de la prise en charge du chinois
Zone tactile permettant d'effectuer les mêmes actions qu'un bouton
Evolution pour tous les protocoles

.
 
 
Vijeo Citect V7.10 - les nouveautés
Cette nouvelle version aligne un ensemble d'améliorations qui réduit les opérations de paramétrage et de maintenance et rapproche les fonctions de production et de gestion de votre entreprise.

Prise en charge étendue de SpeedLink
Sécurité intégrée Windows
Compatibilité Microsoft Windows Vista
Prise en charge de la double signature
Amélioration des champs de personnalisation des alarmes
Nouveaux symboles
Gestion redondante de la synchronisation
Modifications de configuration massives via Microsoft Excel 2007
Flexibilité des résolutions d'écran
Gestion des serveurs distants
 
 
© Schneider Electric France 2006